请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件: BQ24610
在使用 BQ25703A 进行 LED 消隐时、您能给我提供如何指示充电状态的建议吗?
我们使用电池充电器 IC BQ25703A 为电池7000mA (18650类型:3500mA *2ea)充电1节电池。 并且根据电池电压、充电电压将从3.2V 以上开始至4.2V。
因此、最终、我们必须用 充电状态指示客户的轻松状态、如消隐(正常充电模式)或照明(已完成充电)。
BQ25703A 具有 chrge_ok 信号引脚,但我只想知道如何处理此引脚以实现 LED 基极-发射极电压的开关,从而指示充电模式或充电完成状态。
这是正确的方法吗? 或者,如果有其它方法,它是通过 LED 照明指示当前充电状态?
了解充电状态对客户而言非常重要。 请! 请帮帮我。