This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006-Q1是否是 LM46000-Q1的更好选择

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006-Q1, LM46000-Q1, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943543/lmr36006-q1-is-lmr36006-q1-a-better-choice-than-lm46000-q1

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件: LM46000-Q1LMR36006

您好!

我正在进行一项设计、将12/24V 直流电池转换为6~7V、然后通过 LDO 转换为5V、从而为 MCU 供电。 我发现 LMR36006-Q1和 LM46000-Q1均满足该要求。 它适用于环境温度高达100C 的自动应用。 目标输出电流为300mA。 我想知道 LMR36006-Q1是否是 LM46000-Q1的替代产品? LMR36006似乎更小、更便宜。 两个器件的优缺点?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    LMR36006是新一代器件。

    通常、新一代器件可实现更低的损耗、更低的噪声和更低的 BOM 数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    非常感谢您的回答。 这解决了我的问题。

    最棒的

    John