请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 大家好、
我找到了这个 LM5122线程、我还在使用负降压电路将-8V 转换为-4V。 您能否向我解释一下为什么它必须为此应用使用升压转换器或控制器? 为什么不能使用正常的正降压。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.