This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:建议使用哪种电感22uH 或33uH @ Vout=5V 且 fsw=400kHz?

Guru**** 2531320 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949258/lmr36006-q1-which-inductance-22uh-or-33uh-are-recommended-vout-5v-and-fsw-400khz

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36006

大家好、  

您是否乐意告诉我建议使用哪种电感22uH 或33uH @ Vout=5V 且 fsw=400kHz?

数据表的表3"典型外部组件值"显示"L=33uH @ Vout=5V 且 fsw=400kHz"。 另一方面、表5"设计1的组件列表"显示为"L=22uH、250m Ω@ Vout=5V、fsw=400kHz"。 因此、我想知道是否建议使用哪种电感。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    33uH 的目标是覆盖高达60V 的宽输入电压、22uH 的目标是标称12V-24V 输入。 您可以 根据 Vin 条件选择合适的值。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    我还有2个问题是针对您的回答。 请您为他们提供意见吗?

    1。
    一般来说、我认为12V 电池电压高达40V、24V 电池电压高达60V。 因此、我想知道标称24V 输入是否意味着输入电压高达60V。 那么、我不清楚您说过的"33uH 对应高达60V 的宽输入电压"和"22uH 对应标称12V-24V 输入"之间的区别。  

    2.  
    我猜、表5" 设计1的组件列表"是指表4"详细设计参数"。 表4显示 输入电压为"12V 至24V 稳态、4.2V 至60V 瞬态"。 因此、我还不清楚哪一个22uH 或33uH 适合24V 和60V 瞬态条件。  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    电感器考虑如下:

    1、在标称输入下大约为20%-50%

    2.输入电压最低时大于10%

    3.最大输入电压和最大负载条件下的电感电流峰值不是三倍电流限制,输出纹波是可以接受的

    4.更小的电感器可实现紧凑的解决方案尺寸和低成本。

    您可以为实际应用条件选择合适的电感器值。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:  

    在考虑电感器较低时、您说过什么意思? 您能不能更详细地告诉我、因为我不明白它们的含义?

    1、在标称输入下大约为20%-50%

    2.输入电压最低时大于10%

    此外、如果充分考虑电感器注意事项、您是否意味着22uH 和33uH 均正常?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    LMR36006采用峰值电流模型控制、电感器电流纹波应足够高、以便比较电流峰值以实现正确的开关控制、当输入电压接近输出电压时、电流纹波将变得更小、因此我们通常建议在输入电压最低的情况下使其接近10%。

    如果满足数据表和线程以上的注意事项、22uH 和33uH 都可以。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:  

    您能解释一下"种类"是什么意思吗? 我无法理解您在数据表中将哪个参数表示为"种类"。

    如果您可以使用数据表中包含的参数、我将不胜感激。 我想我会很清楚。

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    kind 是电感器平均电流(=负载电流)的电感器纹波电流峰值与峰值之比。   

     正常设计的典型值为20%-40%。

    B R

    Andy