This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:Qi 电源传输在启动后立即持续复位

Guru**** 2544770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943982/bq51050b-qi-power-transfer-continually-resets-shortly-after-initiation

器件型号:BQ51050B

我们在设计中使用 BQ15050B 时遇到问题。  我们观察到这种看似"复位"的行为、如下面所附的 RECT 行捕获中所示。  我们通过电阻器监控压降以推断电流、一旦开始功率传输、电压降似乎可能会不稳定。   

第二个器件的另一个图:

我们已经仔细检查了计算结果、但不确定这种不稳定的原因是什么。  您是否对我们应将工作重点放在哪里有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    欢迎使用 E2E!

    要缩小问题范围、 您能否提供原理图? 您是否有关于您可以分享的线圈的信息?

    以下是我们关于无线电源的 E2E 常见问题解答之一:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、下面是我们原理图中的 QI 充电器部分。  线圈是一个27.9uH 天线、我们已使用评估套件成功测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二次尝试附加原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供原理图。 您似乎已将 TS/CTRL 引脚保持断开状态。 如果不使用 TS 功能、则应使用10k 电阻器将其拉至接地。 当 OUT/BAT 打开时、这将导致关断、这可能是您看到的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。  很抱歉、我没有包含该部分原理图。  请参阅随附的图像、其中显示了我们的设计中带 TDK 热敏电阻的 TS/CTRL 部分、具体情况如下:
    NTC 热敏电阻10k 3380K 0402 (公制1005)
    它来自 TDK:NTCG103JF103FT1

    我们曾尝试过一次测试、在没有改变行为的情况下、施加10K 负载。  但是、我们将再次尝试。  感谢您的快速反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下文章中的其他信息。  原理图中的 TS/CTRL 部分早期未被错误包括在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您更新原理图的 TS/CTRL 部分。 您使用的 TS/CTRL 引脚电容值存在问题。 TS/CTRL 引脚使用短脉冲来测量温度、电容器可能会导致压摆率缓慢、从而导致温度故障。 您是否会尝试使用较小的电容器来缩短电容器充电时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    您之前的消息使我们重新评估了我们的 TS/CTRL、我们确实发现我们使用的电容器是如此之高、导致了我们的问题。  通过简单地移除有问题的电容器、我们停止了复位行为。  非常感谢!

    我要附上采集的图像、其中显示了电容器在器件上的差异:

    和移除电容器后的波形: