This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:QON 引脚设计

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950062/bq25890-qon-pin-design

器件型号:BQ25890

你(们)好,先生。

我需要将我们的电源钥匙连接到 QON 引脚、它也连接到另一个 PMIC

另一个 PMIC 采用 AMR 封装、电压仅为6V、非常接近 QON 引脚电压5.8V @VBUS=9V

我是否可以添加分频下拉 R (大约 xxxkohmm)以获得大约1.8V 的分压?

如果不是、您是否建议使用其他充电器器件型号 QON 引脚可提供大约1.8V LEVLE 的电压?

谢谢

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    为什么另一个 PMIC 的焊球 AMR 恰好在6V 左右、这非常接近 QON 引脚电压5.8V、这可能会是一个问题?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    抱歉、另一个 PMIC 焊球 AMR 是5V 而不是6V。 这是我的拼写错误。

    我的问题是 QON 引脚能否连接到 DIVDID 下拉 R 以获得分压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    另一个问题是、如果我将 QON 引脚悬空、能否使用 I2C 通知正在禁用电源路径?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您可以通过 EN_HIZ 位(REG00[7])关闭充电器。 当器件处于 HIZ 状态时、电池为系统供电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    很抱歉、我仍然对它感到困惑。

    有两个条件:

    1.如果 BATFET 已打开,我可以使用 SW 命令关闭 BATFET,还是使用 SW 执行类似的长按键关断功能?

    2.一旦软件挂起、我需要使用硬件方法来拉低 QON 引脚、但在正常情况下、上拉源为 VBAT/VBUS=5V/VBUS=9V

      当 VBUS=9V 时、QON 电压大约为5.8V、我可以使用下拉 R 来获得大约1.8V 的分压吗?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    1.是的、 主机可以使用 BATFET_DIS 位(REG09[5])通过 I2C 控制 BTAFET 开/关。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.2.10.2 BATFET 启用(退出运输模式)。

    2.不推荐

    强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供有关第2季度的反馈、我知道为什么不推荐? 您能不能更详细地根据泄漏或功能故障等观点解释一下...

    我认为测试一个 EVM 板并通过意味着更少。 我们应通过设计视图进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QON 引脚应按 d/s 中所述使用

    谢谢、

    宁。