This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:BQ25600 -如何初始化充电参数

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950901/bq25600-bq25600-how-to-initialize-charging-parameters

器件型号:BQ25600

大家好、

我的客户正在使用 BQ25600、他们的需求是  在10分钟内将电池充电至90%以上的电池电量、电池规格为3.7V、230mAh。

问题是 bq25600是否需要 MCU 进行 IC 初始化以为电池充电?

谢谢!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    请参阅 bq25600和 bq25600D 中的8.3.1上电复位(POR)和8.3.5.1主机模式和默认模式、在上电复位后、器件在看门狗计时器过期的默认模式或默认模式下启动。 所有寄存器均处于默认设置。 bq25600是主机控制型充电器、但可在无主机管理的情况下以默认模式运行。

    谢谢、

    宁。