This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:EVM 工具是否支持数据表7.3.3.11中提到的过压校准?

Guru**** 2388180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76942EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951333/bq76942evm-does-the-evm-tool-support-the-overvoltage-calibration-mentioned-in-7-3-3-11-in-the-datasheet

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942

大家好、

EVM 是否支持此过压校准功能? 例如、如果我想执行10mV 而不是50mV 校准、并使用 EVM 进行测试、这是可行的吗?


谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、
    请注意、虽然 BQ76942EVM 处于活动状态、但 BQ76942本身暂时未处于活动状态、BQ76942数据表不是量产数据表。

    我查看了 BQ76942数据表的(内部)草稿、您所提到的电压校准(COV 和 CUV 保护)部分与当前数据表中的内容相比没有变化。 因此、是的、BQ76942EVM 支持 电压校准(COV 和 CUV 保护)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定您的意思、我提到的部分可在 TI.com 上公开的数据表中找到。 我尝试注销 TI 帐户并导航到器件、然后以匿名用户身份再次查看数据表、但仍然可以访问相同的信息。 TI.com 上提供的数据表中显示"预告信息"、但不需要 NDA 或类似内容。

    感谢您回答我的问题!

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、
    我刚才说过、TI.com 上的数据表不是最终数据表、因为 BQ76942尚未激活。  
    但内容到 电压校准(COV 和 CUV 保护)是正确的。