This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944348/tps27081a-tps27081a

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22916

我看到固有二极管(请参阅数据表第1页上的简化版原理图)、指示即使在负载开关关闭时、Vout 也会馈入 Vin。   我的设计考虑了在输出电压高于输入电压时关闭 TPS27081A。  由于功率耗散、不能将一个肖基二极管串联。   请提供一些指导。

谢谢。

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    负载开关从未设计用于完美的反向电流阻断(至少 NCH)。 即使 FET 关断、反向电流也会流过体二极管。

    TPS22916等负载开关具有反向电流块、但只有当反向电流为500mA 时才会激活、这在某些应用中是不可接受的。

    但是、如果您真的希望 VOUT 高于 VIN 作为常规运行的一部分、并且通过负载开关的反向偏置/反向电流会导致潜在的损坏或其他问题、我强烈建议您查看理想二极管或电子保险丝。 本质上、它们在内部具有2个背靠背 FET、从而在开关关闭时实现真正的反向电流阻断。

    理想二极管选项

    电子保险丝选项

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dimitri

    感谢您的指示。

    此致

    Siva