This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:用于反极性保护的确认

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944912/tl431-confirmation-for-reverse-polarity-protection

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TPS3840

大家好、

我们的客户想要确认 TL431的第29页(图36)中的电压监控器功能是否具有内部反极性保护?

如果不是内部的、建议使用什么作为保护?

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能解释一下反极性保护的含义吗?

    当电池反向插入时是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    是的、这就是客户希望确认电压监控器是否具有 反极性保护的原因。
    一些人可能 会误将电池连接到后面。

    我期待收到您对此的确认。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    该电路没有反极性保护。 如果电池发生翻转、TL431将充当正向状态的二极管、仅灌入电流。

    如果目标只是监控电池、您可以在该电路或类似电路前面添加反向电流保护。

    对于电池监控、我建议使用 TPS3840、因为它与此电路相比具有低 IQ 和高输入电压。