This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:适配器/主电源在没有电池的情况下不会出现在 VSYS 上

Guru**** 2552170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938622/bq25713-adapter-main-does-not-come-on-vsys-in-absence-of-battery

器件型号:BQ25713

您好、e2e.ti.com/.../6204.BQ25713_5F00_Ckt.pdfe2e.ti.com/.../bq25713_5F00_i2c_5F00_write-and-read-info-updated-.xlsx

我们将 BQ25713用作电池管理系统的一部分。

在此捕获原理图实现。 原理图中的唯一变化是 C44 -我们已将1uF 电容器替换为2.2uF 电容器。  

我们已将其设置为3S 电池配置、以获得大约10V 或更高的输出。  

请找到我们在连接电池和主电源时执行的随附寄存器设置。  

当我们只有电池存在时、系统在 VSYS 具有所需的电平时工作正常。

当我们同时存在电池和适配器输入并且我们获得所需的 VSYS 时、系统也能正常工作。  

但是、当我们只连接了 VSYS 而没有连接电池时、我们就不会获得 VSYS。 当只有主电源存在且无电池时、VSYS 电压几乎降至1V。

这意味着我们甚至无法写入寄存器、因为 VSYS 用于获取3.3V/5V 等所有其他电压以供进一步使用。  

有什么不知道为什么只有适配器电源可用且未连接电池时 VSYS 不会出现?  

原理图中是否有任何连接需要更改或修改才能使该适配器能够提供 VSYS 电源?

谢谢、诚挚的问候

Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      当没有电池时、VSYSMIN 调节应该没有问题、所以预期的行为是让您观察到准确的 VSYSMIN。 您观察到的 ChargeStatus 寄存器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    我附加了 xls、用于捕获我们在写入特定寄存器后观察到的寄存器值。  

    谨随函附上上述文件,供你再次参考。

    我们还希望适配器电源出现在 VSYS 上、但我们不会观察到相同的情况、因此我们想知道我们会哪里出错。  

    谢谢

    Dharin

    e2e.ti.com/.../6237.bq25713_5F00_i2c_5F00_write-and-read-info-updated-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      Excel 工作表不包含 ChargeStatus 寄存器(0x20和0x21)的值。 您能否读取该寄存器并显示值? 也尝试翻转充电抑制位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    请查找随附的更新的 xls、它们捕获充电状态寄存器0x20和0x21。  

    当输出(VSYS)低于1V 时、只有适配器存在、我们将无法获取任何寄存器状态、因此我们无法运行 I2C、因此无法获取任何数据。  

    e2e.ti.com/.../bq25713_5F00_i2c_5F00_write_5F00_and_5F00_read_5F00_info_5F00_updated_5F00_09Sep20.xlsx

    谢谢

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      有趣的是、IINDPM 中显示了充电状态寄存器。 在仅存在 SYS 且电池不存在的情况下加电(插入适配器)时、SYS 上是否有持续负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    您能否详细说明" IINDPM 中显示的充电状态寄存器"?

    电池管理是我们整个硬件的一部分、一旦电源可用、该硬件将自动启动。  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      当我将0x20和0x21值输入充电状态寄存器时、它会显示 IINDPM 位跳闸且充电器处于 IINDPM 状态。

      请按顺序尝试以下两个步骤:

    1. 将 CHRG_INHIBIT 设置为0、然后在仅存在 SYS 的情况下重新测试为适配器加电的情况
    2. 在 SYS_SHORT = 1时加电
    3. 按以下顺序加电
      1. 在适配器插入之前、将充电器置于 HIZ 模式。 (将引脚6 ILIM_HIZ 拉至接地、或将 REG0x35[7]设置为1)
      2. 将0x00[2]设置为0以禁用 LDO 模式。
      3. 将0x30[0]设置为0以禁用自动唤醒模式。
      4. 检查是否正确编程了电池电压(REG0x05/04)
      5. 设置预充电/充电电流(REG0x03/02)
      6. 将器件退出 HIZ 模式。 (从接地释放 ILIM_HIZ 并设置 REG0x35[7]= 0)

    请告诉我测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    感谢你的答复。 我在这里有一些基本问题。

    当我们关闭电源时、BQ25713是否存储最后配置的参数、例如具有闪存?

    因为一旦断电、我就没有电源来配置这里的任何寄存器。  

    例如、您提到过设置某些寄存器、设置某些信号。

    但是、在没有器件允许适配器输入传递到 VSYS 的情况下、我无法运行主机通过 I2C 设置寄存器。  

    我在这里缺少什么吗?

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      BQ25713没有闪存、并且将在 POR 后复位为默认值。 由于以下评论、我印象中您的 I2C 上拉电阻器以奇怪的配置连接:  

    "当输出(VSYS)低于1V 时、只有适配器存在、我们将无法获取任何寄存器状态、因此我们无法运行 I2C、因此无法获取任何数据。"

    插入适配器后、一旦上拉 I2C 通信线路、您就能够对寄存器进行编程。 当仅连接适配器且只有 VSYS 存在时、您应该能够读取 I2C 寄存器的状态、对吧?  

    提到的其他变通办法是否起作用? 如果不是、请在插入适配器时仅连接 VSYS、同时获取 VBUS、VSYS、SW1和 SYS_LOAD 的波形捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    我们的 I2C 3.3V 上拉电阻是从 VSYS 生成的。 如果 VSYS 不可用、我们将不会获得 I2C。  

    我们假设、如果存在适配器输入、即使没有电池、VSYS 也应默认提供。  

    我们将研究总体实施情况并返回。  

    谢谢

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    我们当前的实施方案有一个固有的假设:如果我们在连接适配器的情况下启动系统并提供大于10V 的电源,即使没有电池,输出 VSYS 也将可用。  

    理想情况下、考虑到 Vbus 可用、VBAT 不可用、REGN 提供6V 的电压、BQ25713应该这样做。  

    但我们无法在上面的场景中获得 VSYS。  

    如果 VSYS 不可用、我们将无法加载 I2C 或运行我们的主机系统来支持 I2C 加载。  

    我们如何支持这种情况? 通常、我们希望器件在没有电池和适配器的情况下支持 VSYS。  

    请告诉我、如果我的结尾有任何问题。  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    您能否告诉我们、当电池不存在时、VSYS 对 BQ25713端获得 Vbus 电源的期望是什么?  

    我们将无法访问 I2C、因为主机处理器也依赖于 VSYS 来启动功能。  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      当 VBUS 被施加时、VSYS 应该加电、并且在没有主机干预的情况下、当适配器被插入且电池不存在时、VSYS 应该被调节为 VSYSMIN。 插入输入适配器后、对 VBUS、SW1、VSYS 和 VBAT 进行波形捕获。 执行上述测试时、不应存在 SYS 负载。