您好、e2e.ti.com/.../6204.BQ25713_5F00_Ckt.pdfe2e.ti.com/.../bq25713_5F00_i2c_5F00_write-and-read-info-updated-.xlsx
我们将 BQ25713用作电池管理系统的一部分。
在此捕获原理图实现。 原理图中的唯一变化是 C44 -我们已将1uF 电容器替换为2.2uF 电容器。
我们已将其设置为3S 电池配置、以获得大约10V 或更高的输出。
请找到我们在连接电池和主电源时执行的随附寄存器设置。
当我们只有电池存在时、系统在 VSYS 具有所需的电平时工作正常。
当我们同时存在电池和适配器输入并且我们获得所需的 VSYS 时、系统也能正常工作。
但是、当我们只连接了 VSYS 而没有连接电池时、我们就不会获得 VSYS。 当只有主电源存在且无电池时、VSYS 电压几乎降至1V。
这意味着我们甚至无法写入寄存器、因为 VSYS 用于获取3.3V/5V 等所有其他电压以供进一步使用。
有什么不知道为什么只有适配器电源可用且未连接电池时 VSYS 不会出现?
原理图中是否有任何连接需要更改或修改才能使该适配器能够提供 VSYS 电源?
谢谢、诚挚的问候
Dharin