This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf 有几个错误、一些电阻器名称不一致且具有误导性

Guru**** 2813215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951306/tl494-www-ti-com-lit-an-slva001e-slva001e-pdf-has-several-errors-a-couple-of-resistor-names-are-inconsistent-and-misleading

器件型号:TL494
www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf 存在多个错误、一些电阻器名称不一致且具有误导性  
5.2.2误差放大器
"rt"[下标]可能应为"rf"[下标]
最后一段案文如下
'为了提高误差放大器电路的稳定性、误差放大器的输出通过 RT[下标]反馈到反相输入、从而将增益降至101。'
对我来说、阅读更有意义
'为了提高误差放大器电路的稳定性、误差放大器的输出通过 RF[下标]反馈到反相输入、从而将增益降至101。'
这将与图35中连接引脚2和3的 RF[下标]匹配

5.2.4软启动和死区时间
图38、引脚4和14之间的电阻显示
"rt"[下标]
对我来说、阅读更有意义
"R7"(从图35中、将 R6连接到跳至引脚14的5V 基准电压)

我可能被误解了。 或者可以有更好的方法来修复文档;请注意,我受过化学工程师的培训,而不是电子工程师;-)
此致
布鲁曼兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对这些内容的评论!

    我们将了解如何通过您建议的编辑来获取此注释。 由于这些建议得到了很好的注意、并且需要一些时间来找到实施方法、因此我将按照 E2E 要求关闭此主题。