This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:电源输入端的输出电压。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944604/tps27081a-output-voltage-at-power-input

器件型号:TPS27081A

大家好、

我想知道电源输入端的输出电压。
即使 ON/OFF (低电平)、输出电压仍会在电源开启时出现一段时间。
TPS27081A 具有 PCH FET、因此我认为这是考虑因素。

除了用 N 沟道 FET 替换器件之外、还有其他方法可以处理它吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    您能描述一下您的负载情况吗? 如果 VOUT 悬空、则充电/泄漏电流可以忽略不计、这在实际应用中根本不会影响电路。

    如果 VOUT 悬空、VOUT 可能会向上摆动、这并不一定意味着存在传导。 这可能是由关断泄漏造成的、也可能是 VIN 到 VOUT 的电容耦合造成的。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    感谢你的答复。

     我想与您谈谈客户的波形在离线时的情况。

    我请求友谊。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo-San

    最好通过电子邮件向我发送有关客户设计的信息。

    我将向您发送电子邮件并关闭此主题。  

    最好

    Dimitri