This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:对于3.3V 输出电压、建议使用哪种存储元件

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951303/bq25570-what-storage-element-is-recommended-for-3-3v-vout

器件型号:BQ25570

大家好、我正在设计一个使用3.3V 的电路、所以我正在设计的输出电压为3.3V。 但是、标准3.7V 锂离子电池似乎太低、无法用于其全部容量。 如果我的理解是正确的、当 Vbat 电压降至3.3-3.6V 范围时、降压稳压器将无法运行、这将极大地限制我从电池中获得的能量。 我想知道我是否应该简单地将 VBAT_OK 和 VBAT_OK_HYST 设置为高得多(可能是3.6V 而不是典型的3V)、或者我是否应该使用一些其他存储元件。 是否可以使用串联的 NI-CD 电池达到~4.8V? 还是会导致充电平衡问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您可以使用3节镍氢电池或2节2.7V 超级电容器。  IC 不提供电荷平衡、因此可能会成为长寿命的问题。  有4.35V 锂离子电池、在3.8V 电压下可达到~90%的容量。

    降压转换器应该只需要大约200mV 的余量、即 VBAT=3.3V+0.2V=3.5V、因此您仍然可以使用3.7V 锂离子电池、该电池的充电电压高达4.2V。  然后、您可以设置 VBAT_OV = 4.2V、VBAT_OK=3.55V (50mV 附加余量)和 VBAT_HYST=3.8V 或更高。

    此致、

    Jeff