This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:在过流情况下切断 USB VBUS

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951286/tps2543-cutting-off-usb-vbus-during-overcurrent-condition

器件型号:TPS2543

您好!

TPS2543关注 CDP 模式、但如果遇到的响应正常以及过流情况下需要如何实现响应、则有几个问题。 希望 USB VBUS 在出现短路等异常情况时切断。

在电流限制为700mA 的移动电源上测试 TPS2543可发现、当故障跳闸时、它会继续使用5V VBUS 以700mA 的电流为器件充电。 问题是、可以使用器件测试过流限制、或者您是否需要创建一个简短的场景 、因为 TPS2543似乎允许出现过流情况、直到它达到热故障、 要求负载尝试消耗超出合规器件中通常无法看到的电量。  

请告诉我您的想法。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以通过缓慢增大电流超过电流限制来测试器件的电流限制。   

    在 过热或电流限制条件下、FAULT 信号将被置为有效。 当检测到过流情况时、该器件保持恒定的输出电流并相应地降低输出电压。 您的测试表明、器件在过流情况下进入恒定电流模式、表现符合预期。 您还可以测试短路情况、并看到类似的功能。 有关过流情况下器件行为的更多信息、请参阅第8.3.8节。  

    此致、

    Emma