This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:器件数最少的电隔离式直流/直流转换器?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948407/lm25184-lowest-parts-count-galvanically-isolated-dc-dc-converter

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM5180

直流/直流转换器的需求、不足10个器件、最好低于5个器件。 要求:  

  • 输入 12V-24V (可变)。 输入来自典型的壁式笔记本电脑。 (可选:如果需要恒定输入电压(例如、减少器件数量)、则在转换器之前应先配备稳压器。
  • 输出 +4V 至+9V、2A 持续电流(未稳压)。
  • 不需要负输出。
  • 器件数量极少:如果可能、不足10个器件、不足5个器件。
  • 无需调节:此电路的目的 只是隔离 如果 Vout 随温度、负载或 Vsupply 而变化,只要它保持在4V 至9V、2A 之间,就可以了。 希望这 将有助于减少器件数量和占用空间。
  • 隔离与电网无关。 因此、所需的隔离量相对较低。  
  • 我们当前的候选器件:LM25184、不包括数据表中图7-1中标记为可选的所有器件、但 Dclamp 和 DF 除外。  

我们认为:

  • RUV1/2用于在低电压条件下停止电源(在我们的案例中不用考虑)
  • CSS -软启动、不要认为我们需要它。 (只要输出中没有超过9V 的尖峰)
  • RTC -热补偿-不要认为我们需要它。

我们想知道其他器件是否会比 LM25184进一步减少器件数量。 LM5180电流对于我们的应用而言太低。  

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件正常运行需要 RSET 和 RFB;它们不是可选的。

    请使用网站上的计算器工具确定此器件是否可以提供  

    所需的输出电流。  我不确定您是否可以从该器件获得如此大的电流。

    计算器会告诉您这一点。

    请查阅数据表以熟悉此器件的操作和使用。

    我不认为有另一个外部组件更少的解决方案。  您可能需要进行搜索

    我们的隔离式模块网站。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将保留 Rset 和 RFB。  

    我将查看这些模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、我将关闭

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题? 它仍然没有解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johny Radio、您好!

    您可以在此处查看所有隔离式模块和解决方案:

    https://www.ti.com/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/isolated-dcdc-converters-modules/overview.html

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx、  

    其中是否有任何一个在5V 时支持2A 输出?

    哪些器件提供最少的外部器件? 具有集成变压器的变压器?

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johny Radio、您好!  

    对拖延答复表示歉意。 是的、具有集成变压器的是具有较少外部器件的器件。 通常、输出功率列在该链接的参数表中。  

    谢谢、  
    Denislav