This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:恒定输出电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951292/lmzm23600-constant-output-current

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

大家好、

你好。

我们的客户将使用 LMZM23600SILR、担心器件是否能够提供至少480mA 的恒定输出电流?  

他将在此处将其用作显示背光的恒定电流源- https://www.orientdisplay.com/pdf/AFY1024600A0-7.0INTH.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、  

    LMZM23600配置为500mA 最大输出电流。  

    我建议使用 LMZM23601以获得更大的裕度-它能够提供1A 的电流。  

    可以将器件配置为恒定电流运行、但请记住、器件的基准电压为1V。 它们在电流感应中必须考虑功率耗散。  

    或者、我建议使用 TI LED 驱动器产品系列中的专用 LED 驱动器。  

    谢谢、  

    Denislav