This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:高达60Vdc 或300Vdc 的 LED 驱动器、用于驱动 LED 面板

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5155EVM-BST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949794/lm5155-led-driver-up-to-60vdc-or-300vdc-to-drive-led-panels

器件型号:LM5155

我应该开发以下 LV (低电压)和 HV (高电压) LED 驱动器:

规格如下:

模型 LV

输入电压:5Vdc
LED 指示灯条最大电压:从12V 直流至60V 直流*
LED Bar 最大电流:100mA 至350mA
LED Bar 最大功率:约6W
需要在驱动器上连接 FAULT 引脚
通过 PWM 在1和100%之间调节调光器
工作环境温度:0°C 至50°C

*可通过跳线选择最大电压

型号 HV

输入电压:5Vdc
LED 指示灯条最大电压:从100V 直流至300V 直流*
LED Bar 最大电流:20mA 至60mA
LED Bar 最大功率:约6W
需要在驱动器上连接 FAULT 引脚
通过 PWM 在1和100%之间调节调光器
工作环境温度:0°C 至50°C

*可通过跳线选择最大电压

我想知道 LM5155x 是否是 LV 和 HV 型号的正确选择。

感谢您的支持

Davide Facchini
自由译员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。

    LM5155是一款灵活的控制器、因此可以在这些应用中工作。 请访问 TI 参考设计网站、查看采用 LM5155的一些设计。

    需要考虑的其他一些问题

    1、300V 输出电压是否需要隔离?

    2.两种设计是否都需要使用相同的原理图来实现?

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的支持。 我必须了解该应用的最佳解决方案是什么。

    下面我回答您的问题:

    1、300V 输出电压是否需要隔离?

    输出电压一定不能被隔离

    2.两种设计是否都需要使用相同的原理图来实现?

    LV 和 HV 项目将使用两个不同的原理图进行开发。 我将创建一个 LV 电路和一个 HV 电路。

    此致

    Davide Facchini
    自由译员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    由于不需要隔离、我认为最好的解决方案是在断续导通模式(DCM)下运行的升压转换器。 这可以通过 LM5155在两种设计中实现。 我建议使用 DCM 升压来实现您的应用所需的大设置比。 在 DCM 下、占空比与电感值成反比。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我购买了 LM5155EVM-BST、收到后、我将立即执行所有必要的测试来验证其运行情况。

    感谢您的支持、如果我有任何疑问、请直接与您联系。

    此致。

    Davide Facchini