This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS92200D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946544/led-driver-sugguestion

主题中讨论的其他器件:TPS92200TPS92200D2EVM

您好!

最近、我们正在寻找能够满足以下要求的 LED 驱动器:-

  • 低成本、小封装
  • 通道(#)–1.
  • 输入电压 –16.5V
  • VOUT–6V 或12V
  • 输出电流–最大150mA
  • 调光方法- PWM
  • IQ–不重要
  • 汽车级不需要

您能为我们推荐几个器件以供审核吗?

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

       TPS92200应该是您的最佳选择。 它可以满足所有规格要求。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

    感谢您的建议!

    您能否查看我的原理图并提供意见?

    *输入电压- 16.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

       原理图看起来不错。 请继续进行布局并参阅数据表中的布局指南、C12和 C13应尽快放置在 VIN (Pin4)附近。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能告诉我 RFB 的用途是什么吗? *蓝色圆圈中的电阻器。

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

      当 FB 引脚存在短路故障时、该电阻器用于保护"FB"引脚。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能告诉我 DIM 引脚的建议 PWM 频率是多少?

    我们在不同的频率下进行了测试- 250Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz 和20kHz、当 LED 旋转时、只有20kHz 没有"高音调声音"。

    我只想确保20kHz 可以使用。

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

      您使用的是 TPS92200D1还是 TPS92200D2? 如果您接受模拟调光模式、我建议您使用 TPS92200D2。 由于 TPS92200D2采用高频模拟调光模式设计。 它可以接受20kHz PWM 调光信号。 您也可以将 D1verison 与模拟调光模式结合使用。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    目前、我们使用 TPS92200D1进行测试。 我刚刚订购了 TPS92200D2EVM 以执行更多测试、它将于明天到达。

    BTW、模拟调光模式还使用来自 MCU 端的 PWM 信号、对吧?

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

       是的、对于 TPS92200D2、它支持20kHz 至200kHz PWM 调光信号、PWM 信号也应来自 MCU。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    测试 TPS92200D2、效果良好、不再是"高音调声音"。

    谢谢、

    Alan