This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:能否将电容值从10uF 更改为15uF?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944905/tps55340-can-i-change-the-cap-values-from-10uf-to-15uf

器件型号:TPS55340

大家好、

客户希望了解他们是否可以更改 C417、C420、C430、C432、C434、 将 C437从10uF 更改为15uF?

这种变化的原因是为了减小解决方案尺寸的占用空间。  

我认为10 μ F 通常会小于15 μ F、但这是他们的要求。  

请参阅以下 TPS55340规格。  

输入电压:

锂离子:Vin_min = 6V、Vin_nom = 7.2V、Vin_max = 9V。

6AA 电池:VIN_MIN = 5.5V、Vin_nom = 9V、Vin_max = 12V。

所有情况下的最大负载电流:800mA。

请参阅下面的制造商器件。 此更改是否正常?

10 μ F:  

 
15 μ F:
每节电池1.5V 标称值/1.9VMax/0.9VMin
锂电池
6节 AA 电池
最大负载电流
输入电压最小值=6V
5.5.
800mA
VIN 标称值=7.2V
9.
800mA
VIN 最大= 9V
12.
800mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发帖。 是的、他们可以使用该 Taiyo Yuden 器件更改这些电容器。   

    谢谢、

    Youhao