This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:技术问题

Guru**** 2556060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488Q-Q1, LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944410/lm3488q-q1-technical-questions

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3488LM3478

您好!

我的客户目前正在使用 LM3488Q-Q1器件进行电源设计、他还有一些问题:

  • 是否有任何手动设置控制器软启动时间的选项、或者唯一的选项是内部编程的4ms 值?
  • 您建议将哪个电路用作 LM3488的使能信号? 通过开漏 MOSFET 将 SD 引脚接地?
  •  补偿网络的设计将遵循 TI 的应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf ;您在这里还有其他建议吗?  

我期待您的答复。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    1.是的、它在内部设置为4ms。

    2.您可以添加一个上拉电阻器以在之间切换。 请参阅 LM3488数据表中的图27。

    应用手册应该起作用。 LM3488内部补偿的计算方法与 LM3478相同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回复。

    此致、

    Stani