This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930:ISO1541D 隔离查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951090/bq76930-bq76930-iso1541d-isolate-query

器件型号:BQ76930

你(们)好

我的客户对 BQ76930级联有疑问。

高串 BQ76930使用 ISO1541D 隔离 IIC 通信、因此 MCU 需要两根导线来控制此 ISO1541D 的 VCC1和 VCC2。

根据 ISO1541D 指令、VCC1、VCC2的任何电压都小于2.1V、输出为高电阻状态、那么为什么 需要控制 VCC1?

是否只能控制 MCU 侧的 VCC2。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这可能会使 VCC1电源始终保持连接状态。 我建议测试这一点、以确保确实没有总线争用。

    此致、

    Matt