This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于脉冲放电应用的12V IN 50V OUT 升压转换器

Guru**** 2305870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155, LM5156H, CSD19532KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947203/12v-in-50v-out-boost-converter-for-pulsed-discharge-application

主题中讨论的其他器件:LM5156LM5155LM5156HCSD19532KTT

我需要一个能够从低电压电源提供50V 电压的电源、可能是12V-24V、用于实现高达16安培的稳定放电、并定期持续大约1ms、 但我不希望它消耗800W 的电流、它必须有大电容器作为后盾、但如果可能、我希望使其保持合理的尺寸。

它可以分为2个或4个电源、因为它用于4个并行器件、但我想限制复杂性。

这需要哪种电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此参考设计可能是一个良好的起点:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这对于小 ol me 来说太复杂了、它不必是商业上可行的、只是一个简单且脏污的原型、仅用于脉冲输出、 我可以使用由工作台电源提供的50V 大电容器组、但我不会冒险让它们短路并产生巨大的恐慌。

    单相电流是否太大、无法提供1ms 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以将 LM5156用作具有较低输出功率的单相升压转换器、并使用中型电容器组来减少1ms 内的压降。 因此、根据允许的最大压降和您希望具有的最大电容器组、您可以重新计算、 转换器需要提供多少电流、然后设计一个在汲取16A 电流时进入电流限制1ms 的电流、然后在没有电流消耗时仅对输出电容器重新充电。

    但在这里、它取决于您允许的压降和电容器组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来是个好主意、如何同时实施电流和电压限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果输入电压变化不大、则转换器本身实施了开关电流限制。 通过反馈电阻器进行的电压调节将是电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试进行 webench 设计、但无法使用 LM5156使用以下参数创建设计:

    输入电压:20-25直流

    输出:50V 10A (LM5156的最大值)

    最小封装尺寸:0805

    使用陶瓷电容器:接通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请允许我将您的请求转发给该器件的专家。 同时、您可以使用 LM5155升压快速入门 Excel 表格检查您的应用:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5155是 WSON、我不能像这样焊接封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您无需使用 LM5155 IC。 您可以使用其工具进行计算、因为 LM5155和 LM5156的计算方法相同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5156在多大电压下驱动 MOSFET 栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由 VCC 电压驱动。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个小问题是 LM5156H 是如此之新、我在任何地方都找不到库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看链接 https://www.ti.com/product/LM5156-Q1#order-quality 

    我可以在此处将其添加到购物车。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了 LM5156H、因为它采用了我知道可以焊接的封装、我认为它是相同的。

    我正在考虑将 CSD19532KTT 用作开关、因为它看起来是一个非常高效的 MOSFET、您认为这是合适的吗? 如果是、栅极需要什么电阻器/铁氧体磁珠(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说还行。  您可以在 PCB 布局上找到栅极电阻器/铁氧体磁珠的占位符、并根据您的 EMI 要求添加是否需要。

    谢谢、

    银城