This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:器件建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350-R1A, BQ76930, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951264/bq40z80-part-recommendation

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1ABQ76930BQ34110BQ34Z100-G1BQ76942

大家好、团队、

我有一位客户正在使用需要智能电池的 UAV。 它们具有基于 BQ40Z80的初始设计。 它是在他们知道自己的电源要求之前设计的。 由于电流超过100A 并且在放电保护中跳闸、BQ40Z80不能为它们工作。

我们是否有另一个电量监测计、该电量监测计可能使用较小的分流电阻值、并且适用于较高的电流?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    此视频展示了如何为此器件使用电流调节: https://www.youtube.com/watch?v=cg5sWXx5Srg

    您是否能够进行电流调节?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的帮助!

    客户知道比例因子。 问题在于硬件保护(放电短路和放电过载)。 这些不能被禁用、并且基于分流器上的电压。 有什么建议吗?

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    我还想指出 BQ76930 + BQ78350-R1A 是另一种选择、但这面临的同样问题是、不能禁用短路保护、因此需要选择分流器以避免触发最坏情况下的预期电流保护。

    另一个提供更多灵活性的选项是 BQ76942、其中的短路保护更具可编程性、甚至可以在需要时禁用。 这是一款电池监控器、可与 BQ34Z100-G1或 BQ34110等堆叠顶部监测计搭配使用。 下面是一个视频系列、其中概述了该器件: https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors

    显示如何将堆叠顶部监测计与电池监控器 IC 配合使用的 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010030

    此致、

    Matt