主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1A、 BQ76930、 BQ34110、 BQ34Z100-G1、 BQ76942
大家好、团队、
我有一位客户正在使用需要智能电池的 UAV。 它们具有基于 BQ40Z80的初始设计。 它是在他们知道自己的电源要求之前设计的。 由于电流超过100A 并且在放电保护中跳闸、BQ40Z80不能为它们工作。
我们是否有另一个电量监测计、该电量监测计可能使用较小的分流电阻值、并且适用于较高的电流?
最棒的
Dajon McGill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我有一位客户正在使用需要智能电池的 UAV。 它们具有基于 BQ40Z80的初始设计。 它是在他们知道自己的电源要求之前设计的。 由于电流超过100A 并且在放电保护中跳闸、BQ40Z80不能为它们工作。
我们是否有另一个电量监测计、该电量监测计可能使用较小的分流电阻值、并且适用于较高的电流?
最棒的
Dajon McGill
您好 Dajon、
此视频展示了如何为此器件使用电流调节: https://www.youtube.com/watch?v=cg5sWXx5Srg
您是否能够进行电流调节?
此致、
Matt
您好 Dajon、
我还想指出 BQ76930 + BQ78350-R1A 是另一种选择、但这面临的同样问题是、不能禁用短路保护、因此需要选择分流器以避免触发最坏情况下的预期电流保护。
另一个提供更多灵活性的选项是 BQ76942、其中的短路保护更具可编程性、甚至可以在需要时禁用。 这是一款电池监控器、可与 BQ34Z100-G1或 BQ34110等堆叠顶部监测计搭配使用。 下面是一个视频系列、其中概述了该器件: https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors
显示如何将堆叠顶部监测计与电池监控器 IC 配合使用的 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010030
此致、
Matt