This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:H 桥获得/故障中断

Guru**** 2555030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944682/lmg3410r070-h-bridge-gets-fault-interrupts

器件型号:LMG3410R070

你(们)好

我的设计目前遇到故障跳闸、我想更改一些内容、但也有一些我不确定的事情。 这是我的 H 桥的1/4。 它的其他部分是相同的。

每个功率级别都有一个很好的去耦2W 隔离式电源。 我目前以大约100kHz 的频率进行开关。 我有大约100ns 的死区时间。 当我的总线电压达到200V 左右时、FAULT_BL 信号中的一个会触发并关闭我的系统。 LMG3410R070几乎没有任何温升、我也没有理由相信我的12V 电源有任何问题、因为入口系统消耗的功率小于2W (即3个隔离式2W 电源加上一个 MCU 以及一些 LED)。

*我打算将我的 RDRV 电阻器更改为大约40K

*我还在隔离器之前在 PSFB_BL 上添加了 RC 滤波器

但是、当我查看数据表的第9.2节时、还不能完全清楚我应该添加什么 RC 滤波器、因为隔离器前面有一个滤波器、LMG3410R070之前有一个相同的滤波器。 9.2.2.2节(信号电平转换)中关于需要什么滤波器的数据表有点不清楚。  

名称"PSFB"在某种程度上不再有效。 这是一个频率控制的 H 桥、经调节后可实现 ZCS。

您能给我一些关于我在这里错过的内容的指针吗?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您联系我们。 我看不到您发布的图片。 您是否会再次发布图片?

    对于输入信号的 RC 滤波器、正确的方法是在 IC 之前使用一个滤波器、在隔离器的源极侧使用一个滤波器。 建议的值可在示例原理图上找到。  

    发生故障之前、您的工作电流电平是多少? 您是否能够获得电流和开关节点的一些波形?

    最好在测试后分享原理图和波形。 此外、200V 左右的故障是否每次都发生?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的快速响应

    我已使用我提到的原始原理图更新了原始帖子、

    自从我进行更改后、故障就停止了。 我认为我使用15K RDRV 电阻器时有很多振铃。 我现在是43K。

    我还在隔离器的外部添加了 RC 滤波器、但我认为越多、将其尽可能靠近 IN 就越有意义。  

    我是在一个相当小的启动过程中执行此操作、因此我的测试设备不是理想的。 哪些测试点值得关注?

    // Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    很高兴听到这个消息! 您可以探测开关节点以验证压摆率、过冲和振铃。 您还可以观察来自隔离器输出的故障信号、以验证稳定信号输出。 如果您有高共模抑制差分探头(IsoVu 类型),您也可以查看高侧信号,如中的等

    请告诉我们是否需要任何其他帮助。

    此致、