This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3991:具有不同尺寸的相同封装代码

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3991, LP5900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951218/lp3991-same-package-code-with-different-dimensions

器件型号:LP3991
主题中讨论的其他器件: LP5900

器 件型号 LP5900的 YZR0004 (DSBGA-4)封装尺寸不同于器件型号 LP3991。

间距和焊球尺寸相同、但在 LP3991 数据表中、它为1.4mm x 0.93mm、 LP5900 数据表中为 1.083mm x 1.022mm

哪张图是正确的?

这两个器件都以相同的名称列出- TLA04XXX (修订版 D)/YRZ004 / DSBGA-4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv、您好!

    图纸都正确。  YZR 封装的每个组件的尺寸略有不同。  还有其他 TI 组件采用此封装、它们使用的尺寸与 LP3991和 LP5900略有不同。  这就是为什么 YZR 封装的标准 TI 图纸未明确标注这些尺寸、而是将其单独添加到每个数据表中的原因。

    谢谢、

    斯蒂芬