This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:器件功能从 EN 低电平关闭时的延迟时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944574/tps548a20-about-delay-time-when-device-function-is-turned-off-from-en-low

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS53319

您好!

您能告诉我从 TPS53319和 TPS548A20的 EN =低电平到器件功能关闭的延迟时间吗?
客户需要应用程序序列控制的延迟时间信息。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个延迟时间均小于1us。

    TPS53319

    CH1 ENA Ch2 Vout Ch3 SW 通道4 PGOOD

    TPS548A20

    CH1 ENA Ch2 Vout Ch3 SW 通道4 PGOOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivid:

    感谢您的友好支持。

    我已检查您的测试波形。
    我了解 TPS548A20延迟时间的"nsec"阶数。
    是否正确理解 TPS53319的延迟时间与 TPS548A20的延迟时间相同?
    无法确定它、因为范围范围是 nsec 阶数。
    请给我建议。

    此致、
    Yusuke