This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:移动电源应用中的自动负载检测电路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61235P, PMP4451, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942664/tps61235p-auto-load-detection-circuit-in-power-bank-applications

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件:BQ25895PMP4451TPS61088

您好、TI 团队、

我们正在开发基于 BQ25895和 TPS61235P IC 的移动电源解决方案。 我们希望向升压转换器的输出端添加自动负载检测电路、以便移动电源能够保持睡眠模式、除非连接了负载。 我们参考了 SLVA770应用手册、找到了一种解决方案。

我们还提到了 PMP4451参考设计、它也具有相同的实现方式。  

  

我们使用参考设计中提到的相同器件实现了相同的设计。 但是、当我们将负载连接到设计时、我们无法在 WAKE_A 节点上获得逻辑低电平信号。 此时、升压转换器的输出未启用、升压转换器输入连接到电池。

以下是我们希望您详细阐述的几点:

- SLVA770中提到的泄漏电流是多少?它是在哪里产生的?

我们是否在这里遗漏了一些东西?

请告诉我们如何继续使用此设计、以便我们的产品中具有强大的自动负载检测逻辑。 此外、如有必要、请随时向我们询问更多信息、以帮助我们尽快解决这一问题。

此致、

Sarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我将要求参考设计团队回答您的问题。 请稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、
       我将与相关人员核实这一点。 因为原始设计人员不再在 TI 工作。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

    请确保您的原理图与所述的 PMP4451或 SLVA770电路相同。

    产生的泄漏电流如下所示。 让我来解释 一下 PMP4451原理图。 升压输出上有一个被称为 Vo_BSTA 或端口 A VBUS 引脚的默认电压、即使升压未启用也是如此、因为升压电路二极管无法阻止电池流向其输出。 请注意、此时 Vo_BSTA 和 PGND 之间的电压为电池电压(约为3.7V-4.1V)、而不是 Vo_BSTA 和 GND_A (当 EN_OUT 未启用时)

    1.端口上没有任何东西、 VBUS 到 GND_A 到 PGND (GND_BSTA)之间没有电流路径、因为关闭 Q11导致 VBUS 和 GND_A 悬空

    2.在端口上添加负载时、将有一条来自 VBUS 负载、R14和 GND 的[泄漏电流路径。 与 R14 200kOhm 相比、负载非常小。 这意味着 R14的电压将快速增加至 VBUS (电池电压)。 一旦超过 Q1阈值、WAKE_A 将处于低电平。

    基于上述逻辑、我建议您在升压输出电压未激活时检查它。 并在端口 A 上连接器件后检查 Q1栅极至 GND

    希望它能有所帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的解释。 我认为我对电路功能的理解是正确的、您的回答确认了这一点。

    但是、当我在禁用 TPS61235P (升压转换器)的输出并将电池连接到其输入端的情况下测量 TPS61235P (升压转换器)的输出时、我观察到没有电压。 这是否是因为 TPS61235P 具有方框图中所述的阻塞二极管对布置? (下图所示为已标记)

      

    如果是这种情况、我认为如果我们需要使用自动检测电路或需要找到其他方法、我们无法使用 TPS61235P? 正确吗?

    此致、

    Sarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarth、

    是的、你是对的。 对于 TPS61235、在关断模式下、在输入和输出之间实现真正的断开。 它可以防止从输入到输出的电流、或从输出到输入的反向电流。

    在 PMP4451中、它将 TPS61088用于端口、其中没有反向阻断二极管。  

    如果您使用的是 TPS61235、 您的理解是正确的。