This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:电流调节相电流计算

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950823/bq2057w-current-regulation-phase-current-calculation

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ2057

我必须在该计算中遗漏一些东西、因为我无法获得相同的结果

R (SNS)= V (SNS)/I (O (REG))

在示例中、R (SNS)= 0.2欧姆、I (O (REG))= 0.5A。这意味着 V (SNS)电压为100mV 而不是125mV。

我在这里错过了什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    欢迎使用 E2E!  

    您的图片似乎没有正确上传、为了供将来参考、请确保您使用"插入/编辑媒体"按钮上传图片。

    该示例涉及 BQ2057、而不是 BQ2057W、其 V (SNS)分别为105mV 和125mV。 如该示例所示、BQ2057配置为0.5A 充电、因此 RSNS 为0.2欧姆与 V (SNS)处于 BQ2057的 V (SNS)规格范围内相关、如下图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,这更有意义!

    非常感谢!