This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34202:CAN 降压模块驱动的输出电容高于指定的最大限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948636/lmz34202-can-buck-module-drive-higher-output-capacitance-than-specified-max-limitation

器件型号:LMZ34202
主题中讨论的其他器件:LMZ31704

各位专家:

我的客户希望使用降压模块将15V 输入降至5V 输出。 问题在于5V 电压轨上的电容大于2200uF、但我们的所有降压模块都指定了输出电容的最大限制。 我想知道、我们的模块是否有任何解决方案能够使用更高的负载电容? 我注意到一些模块具有可调软启动时间、我想知道我们是否可以通过设置更长的软启动时间来实现更高的输出电容?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会说2200uF 太大了。

    您不仅会遇到软启动问题、还会遇到器件的环路补偿问题。

    您可以使用"Versa-Comp"引脚来帮助对此器件进行补偿。

    最好在最终确定设计之前获取 EVM 并测试您的应用。

    我将与负责该器件的工程师交谈、并查看他们是否有其他建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们的模块团队建议使用 LMZ31704。

    它具有更大的输出电容范围。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢