This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:使用此输出直接输入 BQ24196RGE

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948614/lm5164-using-the-output-of-this-to-input-directly-into-the-bq24196rge

器件型号:LM5164

我正在考虑使用 LM5164的输出直接为 BQ24196RGE 的输入供电。

显然、问题是我必须移除 VBUS 引脚上的输入电容器、因为这会影响 LM5164稳定性所依赖的纹波输出。

我可以看到的唯一解决方案是 通过450m Ω 电阻器之后的电容器为 BQ24196RGE VBS 供电(为实现稳定性)、尽管这会将电阻器引入主电流、并且显然需要更高的电压并会散热。  我不担心增加的压降。

除非它可以接受将 VBUS 直接连接到 LM5264的200mV 全差分输出、而没有连接到 BQ24196RGE 的输入电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如前所述、LM5164的输出电容器必须放置到位才能正常运行。

    我不熟悉 BQ 器件的要求、因为这属于另一组。

    但是、如果您可以附加显示两个器件的原理图、我们可能会提供进一步的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢