This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:输入电压更高

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947425/tps54308-higher-vin

器件型号:TPS54308

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

客户正在寻找 P2P 设备的更高 Vin 额定值。

对于 P2P、我们似乎没有更高的 Vin 额定值、只需与您进行仔细检查即可。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户需要多高的电压?

    我们(BSR-MV)没有更高的器件 P2P tps54308、而 BSR-WV 可能有一个正在运行的器件。 我会将此案例转交给 WV 团队以获得进一步支持。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果我们有什么关系、请允许我与同事核实。

    但我认为 SOT23-6中没有任何东西。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SOT23-6中没有3A 器件。

    我们有一个1A 器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢