This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:存在影响单独单元的复位问题。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950370/lm5064-there-is-a-reset-issue-affecting-separate-units

器件型号:LM5064

系统配置如所附图片所示。 如果在插入单元#2的同时插入单元#1、则似乎单元#2的热插拔(LM5064)正在进行中。 示波器点3 (实际复位)
当通过示波器检查电源和单元#2的输入电源时、似乎根本没有问题。 我不知道有什么原因。
在相反的情况下,上述现象也是一样的。
(例如、当单元#1插入而单元#2插入时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    在分流电阻器上使用滤波电容、如 https://www.ti.com/lit/an/slva703/slva703.pdf 中的图11所示 、并进行检查。

    您能否同时探测装置2上的门和定时器以检查器件是否正在复位

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下面所附的原理图所示、使用并检查分流电阻器上的滤波电容。  我尝试更改1nf、100pf 和10pF、但结果相同。

    使用示波器、我测量了栅极引脚和外部 FET 输出级。 经确认、LM5064阻止了 GATE 引脚的输出。
    我想测量计时器引脚、但当我将探针连接到计时器引脚时、电源会关闭。 如何测量它?

    为了进一步检查、我读取了 black_box_read (E0h)。 但是、没有出现特殊故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R69和 R70的值是多少? 如果为0欧姆、请使用10欧姆值和100nF 重新测试 C47

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R69和 R70值为0欧姆。 如前所述、我使用10欧姆值和100nF 重新测试了 C47。

    但是、结果是相同的。


    我之所以选择 LM5064、是因为需要热插拔和电源监控、但我想知道 LM5064在当前情况下是否无法使用。 问题出在哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、当定时器电容 C44降低到220nF 时、不会出现这种现象。
    下面是一些问题。
    1、为什么这个结果是按照定时器的电容出现的?
    2.我想知道为什么根据电容值(小于220nF)不打开栅极。
    示例) 1nF 导通、10nF 关断、20nF 导通
    3.如果重复重新启动,则会出现未打开浇口的情况。 输入电源没有问题、但重试不会继续、栅极保持关闭状态。 RETRY 引脚连接到 VEE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    1A、2A)您能否共享每种情况的测试波形。 测量输入电流、计时器电容电压、MOSFET 的漏极、相对于器件 VEE 的栅极节点。

    3A)它是否由于定时器电容值减小而超时? 请在 加电期间检查输入电流、计时器电容电压、MOSFET 的漏极、相对于 VEE 的栅极节点。

    此致、Rakesh