This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:充电温度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951075/bq24232h-charging-temperature

器件型号:BQ24232H

大家好、

我对充电温度有疑问。  

根据 IEC/EN 62368 (M.4)锂电池充电电流不得超过电池规格中规定的限值。 不同温度下的温度。 请参阅以下内容:

 很多电池表示在不同的温度下充电电流限制会发生变化。 例如、

 

然而、BQ24232H 仅在0度及50度以上停止充电。 为什么 TI 未将默认温度设置为0-45而不是0-50的范围变化? TI 是否认为50度充电不是问题? 以及 TI 解决方案如何在不同温度下支持不同的充电电流? 假设 TI 已为具有符合 IEC62368的产品的客户提供了解决方案、如果没有任何问题、会有点困惑?

谢谢!

此致、

金松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinsong、您好!

    欢迎使用 E2E!

    请注意、您提供的图片未正确上传、为供将来参考、请使用"插入/编辑媒体"功能上传。  

    如果需要一个与 BQ2423xx 器件类似的充电器、并且可以将其更改为0至45C、则可以使用一些外部电阻器将 BQ2407xT 系列器件配置为0C 至45C。 它使用基于电压的系统来监控电池温度而不是电流。  

    为了满足充电电流限制在不同温度下变化的电池规格、您可以参阅 我们器件产品文件夹下的 NTC 计算器工具。  

    下图是在0至45C 温度下使用 NTC 电阻值的示例。