This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:VCC 电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ25302, BQ25306, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950178/bq24618-vcc-voltage

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ25302BQ25306BQ25616

该器件在 Vcc (引脚24)处运行所需的最小电压是多少? 适配器为5V、VCC 点处的电压将降至4.65V。 那么、IC 不会开始工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

      4.7V 是 VCC 的最小建议工作范围。 EC 表的规格最小值为4.7V VCC、因此我们无法确认在4.65V VCC 下的工作条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 设计。 我们确实希望 D5上出现压降、对吧? 它可能超过300mV。  USB 电源电压范围为4.75V 至5.25V。 那么、bq24618不能保证 bq24618能够与 USB 电源配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

      618具有由集成 ACDRV 栅极驱动器驱动的输入反向阻断 FET、因此输入反向阻断 FET 的 Rdson 将低于二极管的正向压降。 我在任何地方都看不到 D5。 也请告诉我您的系统要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附上了原理图。 它位于 TI 网站上。   

    设计工具和仿真。  在24618下、点击。  对于 FET 驱动器、情况是相同的。 618需要首先打开 FET。 但在它导通之前、也存在二极管压降。 谢谢。

    Hai Lin

     。  

    e2e.ti.com/.../USB_2D00_Application.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

      施加有效 VCC 时、ACDRV 将打开输入反向阻断 FET、因此二极管压降将更改为输入反向阻断 FET 上的 IR 压降。 其条件不是 VCC = 4.7V、而是 UVLO 电压3.85V (充电器也不应处于睡眠状态)。

    如果您担心最低4.75V 可用 USB 电压和4.7V 输入工作条件之间的低余量、请详细说明您的系统条件、以便我推荐其他器件。

    您是否需要:

    • 独立或主机控制?
    • 您是否需要 PowerPath? 是否有必须由适配器直接供电或直接由电池供电的系统?
    • 3.6V VBATREGTM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原始设计。 见附件。 我想、如果我将 Q1A 更改为二极管(TI 设计中的 D5为5V 输入)。 可能更好地控制这里的二极管压降。  

    当施加 USB 电压时、Vcc 未达到4.7V、因此它不会使用 ACDRV 打开 FET、这正是我在这里看到的。 它无法为电池充电。 当 I Q1 DS 短路、然后消除短路时、电路将开始充电。  移除 USB 电源并重新输入后、它无法单独打开 FET。  这是我现在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

      我建议您查看以下更适合您应用的器件:

    • BQ25306/BQ25302
    • BQ25616或 BQ25616J (JEITA 版本)

    如果它们不符合您的要求、请告诉我您的更多系统要求、因为这正是我能够形成上述有限原理图的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、我了解了 BQ24618限制、谢谢。