This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:OCP 不能正常工作

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939108/tps56221-ocp-doesn-t-work-well

器件型号:TPS56221

您好!

OCP 不适用于客户的设计、如下所示。

您能否查看原理图并发表一些意见?

ILIM 电阻器为2.7K 欧姆、客户期望 OCP 为23A。 但在电流条件下不起作用、也尝试了30A、结果没有 OCP。

原理图在这里

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您是否意味着即使您将负载电流提高得非常高、器件也不会跳闸 OCP?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsunaga-san、

    连接到 EN/SS 引脚的是  软启动电容器、还是连接到开漏晶体管。  

    在启动期间和 oc 事件期间 EN/SS 引脚上的电压是什么样的。  

    SS 引脚是否如中的图11所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    客户在启动期间获得 EN/SS 和 ILIMI 引脚的波形。

    请发表意见。

    通道1:输出电压、通道2:EN/SS

    CH1:Vout、Ch2:ILIM 引脚

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      ILIM 引脚不应进行切换。 您是否知道是否有任何交叉耦合导致了这种情况?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsunaga-san、

    您是否能够在启动期间捕获 ILIM 引脚电压?   

    此外、您能否在 OCP 测试期间捕获 Iout 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭线程   

    如果有进一步帮助、请发帖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户在审核后获得 OCP 的正确操作、并参考您的意见。

    螺纹可以闭合。

    谢谢、此致、

    猪排