This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:PowerHold 不起作用

Guru**** 2595010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950789/tps65916-powerhold-doesn-t-work

器件型号:TPS65916

大家好、团队、

GPIO_5在 POWERHOLD 处设置、DEV_ON 在0h 处设置。
下图显示、尽管 POWERHOLD 变为低电平、RESET_OUT 仍然为高电平、但在断电时 RESET_OUT 变为低电平。

为什么当 POWERHOLD 设置为低电平时、该 IC 不是 ACT2OFF 模式?
如果您能与我们分享您对 POWERHOLD 工作原理的看法、我将不胜感激。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能还有另一个按需提供(数据表中的表5-1)。 最有可能是一个挂起的中断-您能否检查是否有任何中断处于挂起状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的评论。

    未使用 PWRON、因此部分中断可能会影响 POWERHOLD 操作。
    我将通过屏蔽部分中断来检查 POWERHOLD 是否正常工作。

    另一个问题是、它们如何有效处理关断请求?
    它们会混淆数据表的表6中应屏蔽哪个位。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了屏蔽中断 、应使用 INTx_MASK 寄存器。 它们可在寄存器映射:www.ti.com/.../slvuaw0中找到

    注意:INT1_MASK 的地址= 211h、这将转换为 I2C 地址0x59、例如寄存器地址0x11 (第2页= 0x59)

    屏蔽之后、它们可能仍需要清除它们-这在 INTx_STATUS 寄存器中完成(写入"1"以清除)