This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:GDA 和 GDB 灌电流和拉电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944573/ucc28064a-gda-and-gdb-sink-and-source-current

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28065UCC28064

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

客户使用的是 UCC28064A、我建议他们改用 UCC28065以获得更好的 iTHD。

如果此新器件还有其他改进、请告知我。

还请为 UCC28064/5提供 GDA 和 GDB 灌电流和拉电流能力。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这两个 PFC 控制器使用相同的栅极驱动器。

    图12显示了1A 的最大驱动电流、而的图13显示了1.8A 的最大驱动电流。

    两个器件的驱动器的平均最大值均为+/- 25mA、不能超过该值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的帮助!

    BR

    Kevin