This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:TPS65086是否可用于 Intel (Altera) FPGA Cyclone V E、5CEBA7F23C8N?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65086, TPS650861, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951014/tps65086-can-tps65086-be-used-for-intel-altera-fpga-cyclone-v-e-5ceba7f23c8n

器件型号:TPS65086
主题中讨论的其他器件: TPS6521815

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS650860用于 Intel 5CEBA7F23C8N。

FPGA -现场可编程门阵列 FPGA - Cyclone V E 5648实验室240个 IO、

5CEBA7F23C8N

https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyclone-v/cv_51001.pdf

 TPS65086可用于 Intel (Altera) FPGA Cyclone V E、5CEBA7F23C8N?

 如果 PMIC 不能用于 FPGA、请告诉我您推荐的任何 PMIC 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于大于1.8A 的高电流设计、我建议将 TPS650861作为选件、这是 TPS650860的用户可编程版本。 尤其是当它们具有需要供电的其他外设时。

    如果其设计使用的是1.8A 或更低电流、则 TPS6521815可能是更小的替代产品: https://www.ti.com/tool/TIDA-00606