This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170,具有禁用断路器功能的四相可互换时钟

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944119/lm5170-q1-lm5170-4phase-interchangeable-clock-with-disable-circuit-breaker-function

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5069

尊敬的 TI 专家:

我的电路是具有禁用断路器功能的四相位差动升压转换器。

当我按照图39设置操作时、由于 MOSFET 故障检测、LM5170无法加电。

如何在两种功能(四相中断和断路器已禁用)下修复它?

感谢您的回复。

Aska

根据图35、SYNCOUT 应通过10k Ω 连接到 GND。

如图39所示、主 SYNCOUT 连接到从 SYNCIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您在设计中考虑使用 LM5170。  您应该同时遵循图34和图39、以实现启用故障检测模式的四相交错操作。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    当电路为四相交错运行时、MOSFET 断路器似乎无法禁用。

    关于断路器功能、我们将其替换为外部 IC (LM5069)以限制浪涌电流。

    问题1) LM5170断路器可以支持浪涌电流限制?

    问题2)我的想法是否可以实现具有断路器禁用功能的四相交错式转换器?

    • SyncOut 连接到两个 LM5170 IC 的 GND 至10K。
    • 为 LM5170的每个 SYNCIN 提供2分频时钟(90度相位滞后)。

    感谢您的回复。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    断路器功能可在四相交错操作中禁用。   每个 LM5170的 SYNCOUT 引脚应具有一个连接到 GND 的10k 电阻器。

     两个问题的答案:

    1) 1) LM5170断路器可支持浪涌限制。 您需要在 BRKG 和 MOFET 栅极之间设置 RC 延迟、但还要在延迟电阻器中添加一个并联二极管、以加快 BRKG 的关断速度。   

    2)。 是的、您可以使用外部断路器控制器。  请记住、您需要在 SYNCOUT 和 GND 之间放置一个10k 电阻器。  但是、您不必提供2个单独的时钟。  使用第2个 LM5170的 SYNCIN 连接第1个 LM5170的 SYNCOUT。   

    从这些问题中、我认为您关心的是 SYNCOUT 处的10k、 如果在 SYNCOUT 放置10k 至 GND、则无法驱动下一个 LM5170的 SYNCIN。  实际上、10k 不会影响时钟菊花链连接。   

    希望这能澄清。


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    已添加您的帮助。

    我的问题非常清楚。

    我将按照您的建议测试 LM5170电路。

    实际上、我为 PCB 上的四相 LM5170加电。 (设置是 LM5170的每个 SYNCOUT 通过10千欧连接到 GND。)

    再次感谢你。

    快乐月节。

    Aska