This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:具有附加功能的替代产品

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950746/bq24073-alternative-with-additional-features

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: BQ25616

您好!

我们正在寻找 具有更高输出电流、高达2.5...3A 的 BQ24073 (74)的替代产品以及其他特性。

允许为此目的使用直流/直流拓扑、但 IC 应为锂离子/锂聚合物充电的电源管理器。

主要要求如下:

-输出电流 为2.5...3安培   

-输入电压5...10V

-输出电压:固定或可调范围为4...4.4V、 应独立于电池电压电平

-蓄电池最大电压4.2V

-从电池或主电源中自动选择负载电源

-热敏电阻的温度控制是强制性的

-所有设置仅由外部无源器件进行、没有任何数字接口。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    请看一下 BQ25616。 它具有高达3.2的系统输出电流、高达3A 的快速充电、3.5-4.35的 SW 输出电压、电源路径管理、可调节充电电压和热敏电阻控制器温度监测。