This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PMP21655以太网变压器

Guru**** 2503105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23754, PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950939/tps23751-pmp21655-ethernet-transformer

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS23754PMP22301

您好!

您好!

@David Strasser (8387)

之前、我们讨论了 TPS23751和 PMP21655。

基于 TPS23754的 PMP22301具有不同的以太网变压器。 这两种设计在功率方面是相同的。

是否可以使用 PMP22301中使用的以太网变压器(7490220121),而不是与 PMP21655 (749022016)一起使用?

(不包括替换占用空间的减少)

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    是的、121 XFMR 可用于代替016变压器。

    在设计 PMP21655时、016 PoE 变压器是为数不多的1G 高功率变压器之一。  此后、Wurth 根据所需的电流电平将其替换为5个变压器系列。  它们是115/120/121/122/123、电流为800mA/350mA/600mA/1000mA/1500mA。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认和详细信息。

    这种解释可以使人更好地理解

    非常感谢。

    再次感谢、

    制造商