This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:在30°C 以上停止充电?

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948701/bq25606-stop-charge-above30-degree-c

器件型号:BQ25606

大家好、

我的客户正在使用 BQ25606、数据表显示正常工作温度为0°~60°。

 °是如何将正常工作温度设置在0°~30 μ s 左右或 进行自定义设置、以及对应的"VTX"是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7 并 相应地插入指定 的设计信息。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、只需稍作更改即可用于 BQ25606。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情支持。

      °是 °客户是否可以将正常工作温度设置为0°~30 ̊ C、而不是数据表中确定的0°~60 ̊ C?

    最棒的

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将热敏电阻信息@0C 和30C 插入前面提到的 Excel 计算器。 如果计算出的 RT1和 RT2有效、则该设计应有效。

    请仔细检查电路板上的实际保护温度范围。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    好的,谢谢!