This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372B

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950910/csd95372bq5m-csd95372b

器件型号:CSD95372BQ5M

您好!

我想为项目设计一个 mppt 功率级。 其中、我具有200伏的最大 PV 输入、而48伏锂电池系统需要大约100安的电流。 我正在阅读多相降压设计表。 我想知道我是否可以为它使用采样电源电路。

我如何设计/计算此类功率级的部件是否有更多详细信息?

非常感谢

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的关注。

    我想、如果您需要隔离、您可能会首先考虑拓扑。

    我们的功率级主要用于低输入电压应用、例如12-24V 输入电压。 因此、如果您的电路中具有隔离功能、您可能仍然能够使用输出侧(次级侧)上的功率级。 如果 您需要、我可以帮助您进行设计。

    如果您需要非隔离式解决方案、很遗憾、我们的团队没有用于高电压应用的功率级、例如大于100V 的输入电压。

    最棒的

    清泉