This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:如何选择垂直度或电感器

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944640/lm76002-how-to-choose-a-perpor-inductor

器件型号:LM76002

大家好、

我的客户正在其 SCH 中设计 LM76002并运行 WEBENCH 仿真、其中显示了基于 VIN=10V~36V、Vout=5V、Iout=2.5A、Fsw=500kHz 的建议电感为15uH。

但在数据表中、建议的电感为6.8uF。  

1.客户在其应用中选择6.8uH 电感器是否正常?

2.为什么仿真结果与数据表的建议值不同?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、对于6.8 μ H 电流、这是可以的。

    该工作台使用36V 作为典型输入电压、纹波比为0.3。  

    如果您的正常工作电压介于12V 之间、则6.8 μ H 的纹波比约为0.4。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    明白了、非常感谢。

    文森特