This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:输出低电流时输出偏差导致的恒流 LED 驱动器 RGB LED 颜色问题。

Guru**** 2533610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950275/tps92515-q1-constant-current-led-driver-rgb-led-color-problem-due-to-output-deviation-when-outputting-low-current

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92515

您好、TI 专家

恒流 LED 驱动器查询输出低电流时输出偏差导致的 RGB LED 颜色问题。

使用三个 TPS92515-Q1、3S68P 结构中当前正在使用 RGB LED。

在最低亮度下、约一个通道的电流控制在30mA 左右、但绿色亮度值与红色/蓝色相比较大、因此即使存在微小偏差也能感受到颜色差异。

仅更换产品中绿色信号较强的相应通道驱动器芯片后、颜色发生了变化。

如果没有电流控制偏差会更好、但如果没有、请考虑是否有方法可以减小外围电路配置的偏差。

请提供上述问题的详细答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    您的电流感应电阻器值是多少?  当电流为30mA 时、什么是 Viadj?

    如果您调光至低 Iadj 电平、您可能需要查看 TPS92515A。  TPS92515-Q1具有导通校准功能、可在下电上电时更改电流感应误差放大器失调电压。  TPS92515A 没有校准电路、尽管它的设定点精度略低。

    此致、

    Irwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    我会在检查后再次回复。


    另外、我想向您展示电路图并询问、但客户不愿意透露电路图。


    请给我您的个人电子邮件地址、我将向您发送原理图。


    请提供您的个人电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    当测量两个电路板时、一个电路板的 VIADJ 电压为236mV、一个电路板的电压为240mV。

    但是、这是颜色差异的问题。

    我不清楚描述校准功能的具体功能、因此请检查原理图的哪一部分可以在哪个方向上修改。

    请给我您的个人电子邮件地址、我将向您发送原理图。

    请回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    在236mV 或240mV 的 Viadj 上、将 VCS 置于23.6mV 或24mV 的电压下。  TPS92515或 TPS92515A 并非设计为精确的模拟调光部件。  导通校准可以将误差放大器偏移量以5mV 的增量进行更改、这可能在下电上电期间发生(这适用于 TPS92515)。  TPS92515A 不执行此操作、但其设定点精度较低、最坏情况下为+/- 15mV。  为了获得更精确的调光、可以使用 PWM 调光。

    另请注意、绿色 LED 的效率往往要高得多、在给定电流下、红色和蓝色的流明输出会更高。  最好查看电流并查看绿色 LED 上的电流是否较高、以确保这是电流调节问题。

    我还向您发送了一封包含我的电子邮件地址的电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    以下问题的原理图是通过邮件发送的。

    请检查随附的电路图、并查看电路图上的任何要修改的区域。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图并提出了一些其他问题:

    输入电压和输入电压范围是多少?

    LED 灯串电压、R、G 和 B 有何不同?

    您的最大输出电流是多少?

    您所需的开关频率是多少?

    当调光为低电平时、使用 PWM 调光将使光输出更加精确、并且它们具有输出电容器。

    此致、