This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51601A:最新解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28226, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950340/tps51601a-up-to-date-solution

器件型号:TPS51601A
主题中讨论的其他器件:TPS28226TPS28225

尊敬的团队:

这是来自 Delta Taiwan 的 Kevin、

客户正在寻找一个可生成互补信号的通道输入器件

并可以调整死区时间控制

如果输入能够实现100%占空比、则效果将更好。

请提供最新的解决方案

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS53xxx 系列驱动器没有死区时间控制、请参阅 TPS28xx 系列以了解此类驱动器。 谢谢。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    TPS28225和 TPS28226是具有单 PWM 输入和三态功能的类似驱动器、但它们也具有固定的死区时间。 对于与 TPS51610A 相似的 VDD 运行和三态输入、这些是 HPD 产品系列中唯一匹配这些参数和特性的其他驱动器。

    客户是否需要5V VDD 和三态输入功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不确定 Kevin 是 FAE、所以他可能知道要求是什么。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    您能让 Kevin 通过电子邮件与我们联系以确认要求、从而帮助我们找到最佳解决方案吗?

    此致、