This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20501:LMZ20501电流消耗

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20501, TPSM82822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951130/lmz20501-lmz20501-current-consumption

器件型号:LMZ20501
主题中讨论的其他器件: TPSM82822

嗨、大家好

LMZ20501 消耗的电流过大。 本产品是一种电池驱动型设备、在运输和存储过程中需要关闭。 我们使用的 LMZ20501在强制 PWM 模式下启用时的功耗最高为620uA (根据数据表)、但我的电流大约为5mA。 这是在负载断开的情况下进行的。 原理图。

 

您能否告知我们如何才能将此电流消耗降至620uA?

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    这听起来是合理的。  IQ 只是用于偏置 IC 的电流-它不包括进入功率级的电流。  此应用手册介绍了更多内容:  

    它们是否可以在运输过程中关闭直流/直流?   

    或者、它们是否需要强制 PWM 模式?

    我们还推出了更新、更小、更便宜的 TPSM82822。